Der Shop für Ingenieure, Techniker
und professionelle Anwender

Einkaufs-
wagen (0)
Home Markenshops

VOLTCRAFT

VOLTCRAFT® - Elettrizzante competenza da 30 anni

VOLTCRAFT si distingue da oltre 30 anni per innovazione tecnologica e alta precisione nella misurazione e controllo. Il marchio Voltcraft offre una diversificata gamma di strumenti di misura. Un prodotto per ogni esigenza nel settore misurazione e test.

Tutti i prodotti del marchio Volcraft sono coperti da Garanzia di 3 anni.

  • Storia
  • I clienti
  • Qualità
  • Servizio
Tutti i prodotti Voltcraft

Con Technology Centre Conrad (CTC) si è sempre un passo avanti

Oltre 100.000 tecnici, ingegneri, tecnici di laboratorio, artigiani, studenti e hobbisti ogni anno acquistano un prodotto Voltcraft. Potrete apprezzare la solida tecnologia che conferisce all' apparecchiatura un servizio duraturo ed affidabile per molti anni. I prodotti Voltcraft vengono sviluppati nel "Conrad Technology Centre " (CTC). Questo laboratorio ha specialisti qualificati che conoscono esattamente quali sono i requisiti del ​​lavoro quotidiano in laboratorio, in officina e nella produzione di dispositivi. Il CTC è attento a soddisfare le richieste del mercato elettronico con innovativì apparecchi di qualità. Molti strumenti Voltcraft incorporano caratterische e funzionalità, che solo più tardi si vedono sul mercato proposte da altri concorrenti.

I prodotti Voltcraft nella storia

 

VOLTCRAFT® - un marchio di successo

Tutto ha avuto inizio nel 1982 con il primo centro di sviluppo CTC "Conrad Technology Centre " in particolare con il multimetro digitale professionale VOLTCRAFT 6010, questo è nato nell' epoca dove gli strumenti analogici la facevano da padrone. In quel periodo i più famosi e rinomati produttori di strumenti elettronici proponevano multimetri digitali con prezzi a partire da 300 Marchi, un sacco di soldi per un multimetro!

Il Voltcraft 6010 è stato proposto al mercato con un prezzo popolare di 139 Marchi, già nel suo primo anno di introduzione ne sono stati venduti oltre 100.000 pezzi. Negli anni successivi ne sono stati venduti altri innumerevoli esemplari, i concorrenti sono riusciti a presentare sul mercato un multimetro digitale con rapporto qualità/prezzo similare solamente dopo alcuni anni. Il legittimo successore del 6010 è stato il multimetro Voltcraf VC-820.

In tema di caricabatterie non passa inosservata la stazione di ricarica Voltcraft B6. Parlando di datalogger per monitorare le condizioni ambientali, temperatura e umidità subito appaiono in evidenza i prodotti DL-120 o DL-100t. Rimanendo in tema di verifiche ambientali Voltcraft ha sempre posto particolare attenzione a prodotti quali contatori geiger e dosimetri. Tutti gli attuali prodotti VOLTCRAFT ed anche quelli di allora, corrispondono al più recente stato dell' arte, e sono ancora disponibili ad un prezzo ragionevole. Nel frattempo, la gamma di prodotti VOLTCRAFT da Conrad si è estesa a larga scala, non sono disponibili solo multimetri, ma un innumerevole scelta di prodotti che spazia da alimentatori, termometri a raggi infrarossi, oscilloscopi, fino ad arrivare a dispositivi di misura per i consumi energetici ad oggi molto richiesti.

I prodotti sono fabbricati in impianti di produzione che soddisfano gli elevati standard qualitativi del mercato europeo. Vengono effettuati controlli di qualità durante la produzione e un accurata ispezione delle merci in entrata, al fine di garantire uno standard di qualità costantemente elevata. Circa 100.000 tecnici, ingegneri, tecnici di laboratorio, artigiani, studenti e hobbisti decidono di acquistare ogni anno un prodotto VOLTCRAFT. Potrete apprezzare la solida tecnologia che rende l'apparecchiatura affidabile per molti anni.

DEKRA: Competenze concentrate nel settore della sicurezza stradale

La società Tedesca DEKRA opera come azienda competente nel settore automobilistico attraverso una serie di controlli legali sui veicoli. L'attrezzatura tecnica dei propri dipendenti a partire dall' Aprile 2006 impiega strumenti di misura Voltcraft.

Due apparecchi Voltcraft® vengono impiegati in Germania a livello nazionale nelle autorità investigative DEKRA: Il termometro a infrarossi IR 362 e il Digital Sound Level Meter SL-100. Thomas Ost, Ingeniere responsabile per la sperimentazione e sviluppo in DEKRA afferma: "Entrambi i dispositivi ci sostengono in modo rapido ed efficace nella realizzazione dei nostri servizi".

Congratulazioni per il vostro 25 ° Compleanno!

Il marchio Voltcraft ® è davvero qualcosa di speciale! I primi strumenti di misura sono arrivati sul mercato in un epoca dove gli apparecchi di qualità erano ancora piuttosto costosi. Voltcraft ® con i propri dispositivi ha portato la tecnologia professionale a prezzi accessibili in molti laboratori di appassionati ed hobbisti. Ma non solo, poi ha trovato ampio spazio nelle università e nei laboratori di industrie, garantendo qualità affidabile nel tempo. Io lavoro fin dall'inizio con i dispositivi Voltcraft ®. Con multimetri, generatore di funzioni, contatore di frequenza, oscilloscopio e alimentatori, questo marchio è dominante nel mio ambiente di lavoro, anche in studio. Senza Voltcraft ® molte spedizioni di "WDR Computer Club", non sarebbero state possibili.

Precisione sul ghiaccio

"Nelle gare di BOB e slittino i millesimi di secondo possono fare la differenza. Per ottimizzare al massimo le prestazioni in gara, è necessario conoscere esattamente la temperatura del canale di ghiaccio. Per questa misurazione, ci affidiamo alla precisione del termometro a raggi infrarossi Voltcraft® IR 362 "

La rivista Elektronik Aktuell

Voltcraft ® è sinonimo di innovazione e leadership tecnica . Dalla fondazione della nostra rivista abbiamo più volte testato l'ultimo multimetro portatile e da banco per poi presentarlo ai nostri lettori. L'esempio migliore è stato verso la fine degli anni '80, Voltcraft ® ha presentato sul mercato il primo multimetro a penna. Solo dopo qualche tempo, altri produttori hanno seguito l'esempio.

Cliente Conrad dal 1975

Già negli anni '80 il convertitore di tensione Voltcraft ® è stato un compagno affidabile per le nostre vacanze in roulotte. Oggi, il convertitore di tensione sinusoidale Voltcraft ® è sempre a bordo quando siamo in viaggio con il camper.

Voltcraft ® caricabatterie forniti a tutte le stazioni di polizia di Sachsen

Per garantire la costante disponibilità di batterie sempre cariche alle pattuglie in turno, tutte le stazioni di polizia di Sachsen, impiegano il Charge-manager 2020 di Voltcraft. Questo caricabatterie di ultima generazione è in grado di fornire batterie sempre perfettamente cariche per torce elettriche, batterie per i flash delle telecamere ed altri dispositivi. La ricarica in tempi rapidi rappresenta un dei punti forza di questa stazione per la ricarica Voltcraft ®.

Qualità voltcraftt

Standard di qualità e sicurezza

I Prodotti Voltcraft vengono costruiti in fabbriche che soddisfano gli elevati standard qualitativi del mercato europeo. I Prodotti Voltcraft sono conformi a tutti gli standard di qualità e di sicurezza nazionali ed internazionali quali CE e EN, spesso anche TÜV-GS e VDE. Inoltre, tutto il processo produttivo prevede il massimo rispetto dell'ambiente. Tutti i prodotti sono RoHS conformi, naturalmente.

Voltcraft Kalibrierservice - Messfehler haben keine Chance

Calibrazione: nessuno scampo per gli errori di misura

Ogni strumento di misura Voltcraft è calibrato dopo la costruzione, questa operazione viene effettuata con elevata precisione, mantenendo per lungo tempo questa caratteristica. Per l' industria ed in particolar modo per soddisfare i requisiti ISO9000, è disponibile una gamma di strumenti calibrati e comprensivi del relativo certificato di calibrazione. I certificati di calibrazione sono in conformità DIN EN 17025, rilasciati dal Servizio Tedesco di Taratura DKD.