Componenti elettronici, strumenti di misura
e attrezzi da lavoro
Spedizione GRATUITA per ordini superiori a € 90

carrello (0)
 


Approfondimento sui cavi di rete patch. Sicuro di conoscerne tutti i segreti?


Informazioni generali


Cos’è un cavo di rete?

Con un cavo di rete, spesso chiamato "cavo patch", si possono connettere alla propria rete Internet, in modo rapido ed efficiente, numerosi dispositivi come PC, notebook, lettori multimediali o TV. Ci sono diverse lunghezze e cavi con diverse certificazioni. I cavi di rete devono essere ben schermati per garantire che i dati vengano inviati senza interferenze ed in modo efficiente. In caso contrario, i segnali vengono disturbati da altri dispositivi elettronici. Esistono alcune possibilità per estendere il cavo di rete, ma queste soluzioni non sono qualitativamente la soluzione ideale. Inoltre, ciò comporta un maggior consumo energetico e un calo delle prestazioni. Solo con un cavo perfetto i dispositivi collegati possono raggiungere la massima velocità di trasferimento dati

Quali tipi di cavi di rete esistono?

I cavi di rete sono disponibili in diverse varianti e velocità. I cavi vengono suddivisi in due categorie principali:

  • Uso domestico
  • Uso industriale, ufficio e server
Lo streaming di filmati e altri dati multimediali si traduce in grandi quantità di dati. Per questo motivo, i cavi di alta qualità sono necessari anche nelle abitazioni private.
Nell’ambiente aziendale, i cavi di rete devono essere di alta qualità, in quanto i dispositivi collegati richiedono velocità di trasmissione elevate. Una buona schermatura e componenti di alta qualità sono altrettanto importanti. Tutti i cavi sono dotati di connettori a spina denominati RJ45. I cavi di rete generalmente collegano un PC ad uno switch di rete.
Molti cavi offrono una linguetta di protezione a scatto. Questo per evitare che il connettore si pieghi e si rompa. La linguetta di protezione a scatto assicura che il cavo sia saldamente collegato alla presa. Se la linguetta di protezione a scatto si dovesse rompere, il cavo potrebbe staccarsi dalla presa


Criteri di acquisto per i cavi di rete - Che cosa considerare quando si acquista un cavo di rete?

Al momento dell’acquisto di un cavo di rete, occorre considerare in primo luogo l’affidabilità e le caratteristiche tecniche del cavo per il funzionamento quotidiano.
Viene fatta una distinzione tra uso professionale e privato

Cavo di rete per uso domestico

  • Lunghezza ottimale secondo necessità
  • Scegli almeno la categoria 5e (Cat 5e), meglio Cat 6
  • Se si deve cablare l’intera casa, valgono gli stessi requisiti previsti per l’uso professionale

Cavo di rete per l’uso professionale

  • Buona schermatura
  • Spina RJ45 robusta
  • La corretta categoria di rete (Cat 5,6 o 7
  • Cavo di alta qualità
  • Conduttori interni in rame

Capire i termini speciali - Cat e standard di rete

I clienti spesso si imbattono in terminologie speciali quando acquistano cavi di rete. Queste devono essere comprese prima dell’acquisto almeno in termini generali per trovare il cavo ottimale. La velocità è particolarmente importante. Si distinguono in CAT 5,5e, 6,6a e 7 e sono disponibili anche gli standard di rete 10BaseT, 100BaseT e 1000BaseT. Tuttavia, 10BaseT e 100BaseT sono ormai superate e non vengono più utilizzate anche se ancora presenti nelle reti esistenti.

Cavo di rete, Cat, standard di rete, velocità di trasmissione

CAT descrive le frequenze di funzionamento e le velocità di trasmissione per le quali il cavo è adatto. Le categorie (CAT) 1 e 2 sono definite solo informalmente, mentre le categorie 3 e 4 non sono più commercialmente rilevanti. I cavi più frequentemente utilizzati sono i cavi CAT 5 e CAT 5e. La velocità di trasmissione di questi cavi è più che sufficiente per applicazioni semplici come la navigazione in Internet. Ma le applicazioni diventeranno sempre più esigenti in futuro, sia per la copia di grandi quantità di dati che per le applicazioni multimediali. Maggiore è la gamma di frequenza, maggiore è la velocità di trasmissione. Ciò aumenta e rafforza le prestazioni di una rete.


Specifiche cavi di rete


Tecnologia Velocità trasmissione Area di applicazione Vantaggi Svantaggi
Cat 5e
Fino a 1.000 Mbps Per reti private convenzionali Prezzo economico Non adatto per reti veloci
Cat 6
Cat 6a

Cat 6 fino a 1.000 Mbps
Cat 6e fino a 10.000 Mbps
Per reti più veloci in un ambiente professionale Trasferimento dati veloce fino a 10 GB Costoso
Cat 7
Fino a 10.000 Mbps Velocità estremamente elevate in un ambiente professionale Uno dei tipi di cavi più veloci sul mercato Molto costoso, a seconda dell’hardware utilizzato
10BaseT
Fino a 10 Mbps Standard di trasmissione dati obsoleto Estremamente economico Non adatto per applicazioni moderne
100BaseT
Fino a 100 Mbps Età standard di trasferimento dei dati Molto economico, sufficiente per connessioni internet lente Non adatto per applicazioni moderne
1000BaseT
Fino a 1.000 Mbps Norma attuale per la trasmissione dei dati Può collegare tutti i dispositivi rapidamente e facilmente Cavo leggermente più costoso

Anche la schermatura è importante...

Maggiore è la qualità della schermatura di un cavo di rete, minore è l’interferenza esterna. Le interferenze possono essere causate da cavi di alimentazione posati parallelamente al cavo di rete. Si distingue tra diversi tipi di schermatura, contrassegnati con due lettere prima e tre dopo una barra obliqua: XX/YTP. Fondamentalmente, quanto segue vale per tutti i cavi di rete: alla fine della designazione, TP sta sempre per "doppino intrecciato" = "twisted pair".

Tipi di schermatura


Abbreviazione Definizione
XX
Descrive la schermatura intorno all’intero cavo
Y Descrive la schermatura delle coppie di fili
TP Coppia di anime intrecciate (coppia intrecciata)
U Non schermato (senza schermature)
F Foil schermato (rivestimento in foglio metallizzato)
S Intrecciato (schermato con treccia di rame)

Ad esempio, un cavo di rete con la schermatura S/UTP avrebbe una treccia protettiva in rame (S) tra le coppie di fili intrecciate (TP) e la guaina esterna di plastica. Le coppie di fili non sono ulteriormente schermate (U).

Conclusione: Come acquistare il miglior cavo di rete

La qualità del cavo di rete dipende semplicemente dalla schermatura e dal tipo di conduttore interno. Con un cavo Cat 6, normalmente si va sul sicuro, perché è adatto a tutti gli usi. Anche i cavi di rete dovrebbero avere la lunghezza adeguata perché cavi troppo lunghi possono causare problemi. Per un collegamento stabile, i cavi di rete non dovrebbero essere più lunghi di 100 metri. Se sono necessarie distanze più lunghe, è necessario posizionare un dispositivo per amplificare i segnali, ad esempio uno switch di rete. Più il prezzo è basso, peggiore è la schermatura e la qualità del conduttore interno. Quando è importante un collegamento molto stabile, bisogna sempre utilizzare cavi di alta qualità.

Chi siamo
Servizi
Utilità
Area Social


Cookies

Utilizziamo i cookie per garantirti una migliore esperienza online nel nostro sito Web. Navigando sul nostro sito l'utente acconsente alla ricezione di cookies da parte di Conrad Electronic Italia.